Ein spezielles Ziel GFCI verhindert Verletzungen bei der Arbeit
Ein GFCI für besondere Ziele ist eine Personenschutzvorrichtung, die die Anforderungen von UL 943C erfüllt. Diese Norm beschreibt GFCI-Klassen, die speziell für den Einsatz in Industrieanlagen entwickelt wurden. GFCIs der Klasse C sind zur Nutzung in Drei-Phasen-Systemen konzipiert, bei denen die verkettete Spannung 480 V oder weniger beträgt und einen Auslösepegel von 20 mA hat. GFCIs der D-Klasse sind zur Nutzung mit 600-V-Systemen gedacht.
Großküchen verfügen jetzt über einen GFCI der Klasse A für 208-V-Geräte bis zu 100 A; Für industrielle Anwendungen, bei denen GFCIs der Klasse A nicht eingesetzt werden können, verwenden Sie GFCI-Modelle der Klassen C und D für besondere Ziele mit UL 943C-Listung.
Fallstudie: Kommunales Wasserversorgungsunternehmen schützt Mitarbeiter vor Stromschlaggefahr
Ein kommunales Wasserversorgungsunternehmen, das mehr als drei Millionen Einwohner mit Wasser versorgt, wollte seine Mitarbeiter vor Stromschlaggefahren schützen. Die Anlage verfügt über zwei Becken von der Größe olympischer Schwimmbecken. Ein- bis zweimal im Jahr müssen die Tanks manuell gereinigt und die Arbeiter betreten werden, während noch Wasser vorhanden ist und die 600-V-Tauchpumpen laufen. Die Lösung war der industrielle Schockblocker SB6100 EGFPD von Littelfuse. Das Versorgungsunternehmen installierte die EGFPDs in den Motorkontrollzentren, die jede Pumpe mit Strom versorgen. Der EGFPD ist ein industrieller Fehlerstromschutzschalter. Wenn ein Gerät einen Erdschluss oberhalb der Auslöseeinstellung erkennt, öffnet es den Stromkreis sehr schnell, um die Arbeiter vor Stromschlägen zu schützen.
Fallstudie: Ziegelhersteller schützt Arbeiter vor Stromschlägen beim Einsatz von Nasssägen
Eine Ziegelfabrik im Westen der Vereinigten Staaten verarbeitet Ton zu Ziegeln und anderen Baumaterialien für Wohn- und Gewerbeprojekte. Ein Teil dieses Prozesses umfasst handbetriebene Nasssägen, die mit 480 V arbeiten. Das Unternehmen wollte sicherstellen, dass die Bediener vor elektrischen Erdungsfehlern geschützt sind. Der Anlagenelektriker besprach seine Bedenken mit einem Littelfuse-Distributor in Salt Lake City, Utah, dessen Vertreter die Verwendung eines Geräte-Erdschlussschutzgeräts (EGFPD) von Littelfuse vorschlug. Der industrielle Schockblock SB6100 EGFPD wurde zwischen dem Motorkontrollzentrum und den Plansägen auf einer Fertigungslinie aus den 80er Jahren installiert. Es bedurfte einiger Experimente, um festzustellen, dass 30 mA die niedrigste Einstellung war, die Fehlauslösungen verhinderte. Wenn das Gerät einen Erdschluss an oder über diesem Schwellenwert erkennt, öffnet es den Stromkreis innerhalb von 20 ms – schnell genug, um Verletzungen oder Tod von Arbeitern durch gefährliche Stromschläge zu verhindern.
Fallstudie: Großes Bergbau-Unternehmen schützt Mitarbeiter in der Nähe einer Pumpstation vor Stromschlägen
Der Lösungsabbau erfordert eine konstante Wasserzufuhr. Ein großes Bergbauunternehmen verfügt über Pumpstationen in der Nähe der Wasserzufuhr, um Wasser für die Verarbeitung bereitzustellen. Das Wasser muss gefiltert werden, bevor es in die Mine gepumpt wird, daher gibt es einen Filter, der den Wasserzulauf abschirmt. Obwohl in der Pumpstation ein zweiter Filter installiert ist, gelangen Steine, Sand und Ablagerungen in die Station. In der Regel muss ein Mitarbeiter die Ablagerungen einmal im Jahr mit Hilfe einer absenkbaren Pumpe aus dem Sammelbehälter entfernen. Der Betrieb einer absenkbaren Pumpe während der Reinigung setzt den betreffenden Mitarbeiter der Gefahr eines Stromschlags aus. Der industrielle Shock Block SB6100 EGFPD war die Lösung. Sie montierten das EGFPD an der Wand in der Pumpstation. Der industrielle Shock Block in geschlossener Ausführung eignet sich gut für die in dieser Anwendung verwendete Wandmontage. Wenn nun ein Arbeiter die Pumpstation betritt, um den Sammelbehälter zu reinigen, wird er durch den industriellen Schockblock geschützt.