Thermistor-Technologie

Beta (°K), (in ° Kelvin angegeben)

Die Materialkonstante eines Thermistors. Wenn nicht anders spezifiziert, beruht Beta auf den Thermistor-Widerstandswerten bei 0 °C und 50 °C.


Beta-Formel für Thermistoren


Stromzeiteigenschaften

Die Stromzeiteigenschaft ist das Verhältnis zwischen dem Strom, der durch einen Thermistor fließt, und der Zeit der Anwendung oder Unterbrechung der Spannung bei einer bestimmten Umgebungstemperatur.


Streuungskonstante

Die Streuungskonstante ist das Verhältnis (in Milliwatt pro Grad C) von einer Verlustleistungsänderung in einem Thermistor zu der sich daraus ergebenden Körpertemperaturänderung bei einer bestimmten Raumtemperatur.


Negativer Temperatur-Koeffizient (NTC)

Ein NTC-Thermistor ist ein Thermistor, dessen Stromwiderstand bei steigender Körpertemperatur von Null aus abfällt.


Maximale Betriebstemperatur

Die maximale Betriebstemperatur ist die maximale Körpertemperatur, bei welcher der Thermistor längere Zeit lang mit akzeptabler Stabilität seiner Merkmale funktioniert. Diese Temperatur kann das Ergebnis interner oder externer Erwärmung sein, oder beider, und sollte den spezifizierten Maximalwert nicht überschreiten.


Maximaler Bemessungsstrom

Der maximale Bemessungsstrom eines Thermistors ist der maximale Strom, den ein Thermistor über längere Zeit bei akzeptabler Stabilität seiner Merkmale leitet.


Maximaler Ruhestrom (IMAX)

Für Elektro-Thermistoren der maximale Ruhestrom, entweder DC oder RMS AC, den das Gerät leiten kann. Der maximale Ruhestrom für Elektro-Thermistoren von Littelfuse wird bestimmt, indem man von einer maximalen Betriebstemperatur von 65 °C ausgeht. Wenn eine bestimmte Anwendung eine Umgebungstemperatur von über 65 °C benötigt, sind hierfür speziell entwickelte Geräte erhältlich.


Positiver Temperatur-Koeffizient (PTC)

Ein PTC-Thermistor ist ein Thermistor, dessen Stromwiderstand bei steigender Körpertemperatur von Null aus ansteigt.


Widerstand des maximalen Einschaltstroms (RIMAX)

Für Elektro-Thermistoren der ungefähre Widerstand des Geräts unter maximalen Ruhestrombedingungen.


Widerstandsverhältnismerkmal

Das Widerstandsverhältnismerkmal identifiziert das Verhältnis zwischen dem Null-Stromwiderstand eines Thermistors bei 25 °C und dem Widerstand bei 125 °C.


Widerstandstemperaturmerkmal

Das Widerstandstemperaturmerkmal beschreibt das Verhältnis zwischen dem Null-Stromwiderstand eines Thermistors und seiner Körpertemperatur. Die Steinhart-Hart-Gleichung ist ein empirischer Ausdruck und der beste mathematische Ausdruck, der die Widerstands- versus Temperaturmerkmale eines NTC-Thermistors beschreibt. Die Berechnung zur Bestimmung der Konstanten ist ziemlich langwierig. Zur Lösung dieser Konstanten kontaktieren Sie bitte die Abteilung für angewandte Ingenieurtechnik von U.S. Sensor Corp.®, die Littelfuse 2017 übernommen hat, um eine Kopie der BASIC-Programm-Liste zu erhalten.

Thermistorenwiderstandstemperaturformel


ROHS

Einschränkung der Nutzung bestimmter gefährlicher Substanzen.


Stabilität

Die Stabilität eines Thermistors ist dessen Fähigkeit, seine spezifizierten Merkmale beizubehalten, nach er bestimmten Umweltbedingungen oder elektrischen Testbedingungen ausgesetzt war.


Temperatur-Watt-Merkmale

Das Temperatur-Watt-Merkmal eines Thermistors ist die Beziehung zwischen einer Thermistortemperatur und der angewandten Ruhewattzahl bei einer bestimmten Umgebungstemperatur.


Thermische Zeitkonstante

Die thermische Zeitkonstante entspricht der Zeit, die ein Thermistor benötigt, um 63,2 % der Gesamtdifferenz seiner Anfangs- und Endkörpertemperatur zu ändern, wenn er einer stufenweisen Temperatur-Funktionsänderung bei Null-Strombedingungen ausgesetzt wird.


Null-Stromwiderstand (RT)

Der Null-Stromwiderstand ist der DC-Widerstandswert eines Thermistors, der bei einer bestimmten Temperatur gemessen wird, während der vom Thermistor verteilte Strom niedrig genug ist, damit weitere Leistungsverluste zu einer Widerstandsänderung von nicht mehr als 0,1 % führen (oder einem Zehntel der spezifizierten Messtoleranz, je nachdem welcher Wert kleiner ist).


Null-Stromtemperaturkoeffizient des Widerstands (Alpha T)

Der Null-Stromkoeffizient des Widerstands ist das Verhältnis der Änderungsrate des Null-Stromwiderstands im Temperaturverlauf zum Null-Stromwiderstand des Thermistors bei einer bestimmten Temperatur (T).

Temperaturkoeffizient Thermistorformel