Grundlagen zur Verhinderung von Lichtbögen
Lichtbogen-Relais können einen sich entwickelnden Lichtbogen schnell erkennen, indem sie ein Auslösesignal an den Schutzschalter senden, wodurch die Gesamtausschaltzeit und etwaige Folgeschäden reduziert werden. Sie tun dies, indem sie einen Ausgang bereitstellen, der direkt einen Schutzschalter des elektrischen Systems aktiviert, der den Stromfluss zum Lichtbogenfehler unterbricht.
Lichtbogen-Relais helfen Unternehmen bei der Einhaltung des NEC, der in bestimmten Fällen erfordert, dass Arbeiter die Stromkreisschutzvorrichtung so einstellen, dass sie bei Arbeiten innerhalb einer Lichtbogengrenze sofort ausgelöst wird. Die Norm besagt, dass Arbeiter diesen zusätzlichen Schritt nicht unternehmen müssen, wenn ein Lichtbogen-Relais den Schrank schützt.
Die Installation eines Lichtbogen-Relais verringert die Gesamtausschaltzeit und die Energiemenge, die durch einen Lichtbogen freigesetzt wird. Die schnellsten Lichtbogen-Relais können einen sich entwickelnden Lichtbogen erkennen und in weniger als 1 Millisekunden ein Auslösesignal an den Leistungsschalter senden. Der Leistungsschalter öffnet sich 35 bis 50 Millisekunden später. Da ein Lichtbogen vor allem in seiner Anfangsphase nur einen Bruchteil des verschraubten Fehlerstroms verbrauchen kann, sollte man sich bei der Unterscheidung zwischen dem Bogenstrom und einem typischen Einschaltstrom nicht allein auf Leistungsschalter verlassen.
Mit einem Lichtbogen-Relais gibt es weniger Schäden an den Geräten sowie weniger und weniger schwere Verletzungen von Mitarbeitern, die sich in der Nähe aufhalten. Der Schaden ist in der Regel geringfügig und auf den Fehlerpunkt beschränkt, an dem der Bogen entstanden ist. Dadurch werden weitreichendere und schwerwiegendere Schäden vermieden, die bei einem vollständigen Lichtbogen auftreten.
Lichtbogen-Relais sind ein wichtiger Bestandteil einer Strategie zur Eindämmung von Lichtbögen. Downloaden Sie das Whitepaper, um mehr über die Funktionen von Lichtbogen-Relais zu erfahren.
White Paper herunterladen