リテルヒューズ-会社概要-ニュース-JPG

過酷な環境下での手作業に代わる革新的なワイヤー接続ソリューション

CKスイッチ

航空・宇宙分野など、使いやすさと高い信頼性が求められるアプリケーションに最適です。

シカゴ、2023 年6月6日 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業 --  Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS)は、過酷な環境下での手作業による接続作業を代替するために設計されたC&K SpaceSplice™シリーズ ワイヤコネクティングソリューションを発表しました。これらのコネクターは最高標準規格に基づいて製造されており、標準化された使いやすい高信頼性のソリューションを提供します。

SpaceSplice コネクターは、ワイヤーとワイヤーを接続するための独自のソリューションで、手作業によるスプライス工程を、労働時間の短縮と使いやすさを実現する標準化されたソリューションに置き換えるために設計されています。D*MA圧着可能および取り外し可能なコンタクト技術を使用し、2本のワイヤーを接続できます。SpaceSplice は最も適切なゲージを受容してコストを削減し、必要なワイヤーのみが使用されるように設計されています。

最高品質要件を満たすよう設計された SpaceSplice は、以下のような要求の厳しい配線システムに最適です。

  • 衛星などの軍事/航空宇宙アプリケーション​​​​​​​
  • 打ち上げ機と搭載機
  • ヒーター、サーミスター、多層絶縁体 (MLI) 接続
  • その他の過酷な環境下で使用されるアプリケーション

"SpaceSplice コネクターの設計は、手作業によるスプライシングプロセスに代わる高信頼性のソリューションを提供します。使いやすい標準化された代替手段を提供し、信頼性を高めながら労働時間とコストを削減します。" と、リテルヒューズの子会社 C&K Aerospace のグローバルプロダクトマネージャー、レミ・アントインは語ります。

SpaceSplice シリーズ ワイヤー接続ソリューションは、取り外し可能な圧着端子を備えた独自の設計で、次のような特長があります。

  • 着脱可能なD*MA圧着端子技術を採用
  • 手動挿入とガイドツールによる挿入の両方が可能
  • 最も人気のケーブルゲージ (AWG 20 - AWG 30)の使用が可能
  • 高い放射線耐性と温度耐性
  • 残留磁気が低く、脱ガスが少ない
  • 欧州宇宙機関に準拠(ESA/ESCC 3401/097) 仕様に準拠

仕組み

SpaceSplice ワイヤー接続ソリューションは、スタンダードソリューションで2本のワイヤーを接続する1方向シリーズと、取り外し可能なコンタクト付きで積み重ね可能なワイヤー対ワイヤーコネクターの4方向シリーズがあり、4つ以上の方法が必要な宇宙アプリケーションに役立ちます。(動画を見る。)

ご購入

SpaceSplice は、1方向構成の場合は 50、4方向構成の場合は 20 の数量で提供・パッケージングされています。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをリクエストしてください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。

詳細情報

詳細についてはSpaceSplice の製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、グローバルプロダクトマネージャーのレミ・アントインにお問い合わせください。rantoine@littelfuse.com

C&K Switches社について

リテルヒューズにより2022年に買収された C&K Switches は、高性能な電気機械スイッチと相互接続ソリューションの設計および製造を行う大手企業で、車載用、工業、医療、輸送、航空宇宙、データ通信などの幅広い市場において世界的に確固たる存在感を示しています。

リテルヒューズ会社案内

リテルヒューズは、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約18,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。イリノイ州シカゴに本社を構えるリテルヒューズは、1927年に創立されました。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。