EWIS メーカー、航空、航空宇宙、その他のハイテク産業分野に最適
シカゴ、2023年6月29日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業 Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、最新の C&K 製品である着脱式圧着端子を備えた MDMA Micro-D コネクターを発表しました。この独自の設計イノベーションにより、エンドユーザーはカスタムケーブルハーネスを容易に作成することが可能になりました。現在市販されている他の Micro-D コネクターでは提供されていない機能です。はんだ付けや収縮チューブは不要です。(動画を見る)
MDMA-MDMB コネクターシリーズは、以下を含む多くの過酷な環境下で使用されるアプリケーションに最適です。
- 宇宙機器(フライト&エンジニアリングモデル)
- 衛星ハーネス
- 打ち上げ機・搭載機
- 航空電子工学 / 軍関連
- 電気配線相互接続システム(EWIS)メーカー
- その他の高性能アプリケーション
「着脱式圧着端子を備えた MDMA Micro-D コネクターは、宇宙産業にとって画期的な製品です。当社のお客様に柔軟性とカスタマイズ性、そしてコスト削減を提供します。必要なワイヤーだけを確実に使用することで、ハーネスメーカーにとってはコスト削減となります。ハーネスの長さは、各アプリケーションに合わせて選択できるため、宇宙におけるミッションで必要な貴重な時間と重量を節約することが可能となります」と、リテルヒューズ傘下の C&K でグローバルプロダクトマネージャーを務めるレミ・アントワーヌは述べています。
MDMA-MDMB Micro-D マイクロミニチュア互換コネクターは、以下のような優れた特徴を備えています。
- 着脱式圧着端子により、カスタムケーブルハーネスの作成や再加工を柔軟に行うことができる。
- ユーザーはそれぞれの独自の用途に合わせてハーネスの長さを正確に選択できる。
- エンドユーザーによる容易な取り付けを可能にしながら、宇宙におけるミッションのために貴重な重量を節約する。
- はんだバケット終端で一般的に使用される収縮チューブが不要。
- 必要に応じて、端子ごとに異なるワイヤータイプとサイズを選択し、カスタムハーネスを作成できる。
- 既存の Micro-D コネクターおよび AWG24 ~ AWG28 のワイヤーゲージに対応。
- ESA/ESCC 3401 仕様に準拠し、MIL-83513 に適合。
- コネクターはアウトガスの影響を受けない。
仕組み
MDMA-MDMB の高性能 Micropin™ 端子システムは、「ツイストピン」スプリング式オス端子とチューブ状ソケット端子を使用し、エンドユーザーによる容易な取り付けと再加工を可能にする着脱式圧着タイプの端子を提供します。コネクター内の各接点の保持テストを行い、ケーブル引き出しのためにコネクターから接点を取り外すための専用工具が用意されています。
ご購入
MDMA および MDMB Micro-D コネクターは、9、15、21、25、31、37、51 ピンのバージョンがあり、ニッケルメッキまたは金メッキのいずれかが選択可能です。端子は別途ご注文ください。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをリクエストしてください。リテルヒューズの販売代理店一覧は littelfuse.com にてお確かめください。詳細情報
詳細については、MDMA および MDMB Micro-D コネクターシリーズの製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、グローバル製品マネージャーのレミ・アントワーヌremi.antoine@ckswitches.comまでお問い合わせください。
C&K Switches社について
リテルヒューズにより2022年に買収された C&K Switches は、高性能な電気機械スイッチと相互接続ソリューションの設計および製造を行う大手企業で、車載用、工業、医療、輸送、航空宇宙、データ通信などの幅広い市場において世界的に確固たる存在感を示しています。
リテルヒューズ会社案内
リテルヒューズは、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約18,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。イリノイ州シカゴに本社を構えるリテルヒューズは、1927年に創立されました。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。