リテルヒューズ-会社概要-ニュース-JPG

リテルヒューズ、バックアップ電力充電アプリケーション向けの革新的な eFuse スーパー キャパシタ保護 IC を発売

eFuse LS0502SCD33 保護IC

携帯型機器の高動作電圧システムに効率的な電源管理を提供

シカゴ、2023年10月17日 --   持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業 Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、多用途回路保護デバイスの eFuse 保護 IC 製品ラインに新たに追加された LS0502SCD33 を発表しました。この先駆的なイノベーションは、業界における重要なマイルストーンとなり、過酷な環境でのバックアップ電力充電アプリケーション向けに特別に設計された最先端のソリューションである eFuse スーパー キャパシタ保護 IC を提供します。 動画はこちら

バックアップ電源が重要な多くのアプリケーションでは、リチウムイオン電池の温度範囲が狭いため、使用が制限されます。この課題に対処するため、リテルヒューズは LS0502SCD33 を開発しました。これは広い動作温度範囲と高電力/エネルギー密度を提供し、安全でコンパクトな代替手段を提供するスーパーキャパシタベースのソリューションです。

LS0502SCD33 の主な特徴の 1 つは、複雑な電源管理システムを必要とせずに高い動作電圧 (>3 V) を処理できることです。LS0502SCD33 は、入力過電圧と電流保護を統合することでシステムを潜在的な損傷から保護し、設計者に柔軟で統合されたコンパクトな蓄電コンデンサまたはコンデンサ バンク バックアップ ソリューションを提供します。さらにLS0502SCD33は、入力電圧が失われたときに逆阻止するための理想ダイオードを備えており、信頼性と効率が向上しています。

LS0502SCD33 eFuse 保護 IC は、次のような幅広いスーパーキャパシタ アプリケーションに最適です。

  • ダッシュボードカメラ(車載用 DVR)
  • スマートメーター
  • モノのインターネット(IoT)
  • 携帯型工業用ツール
  • 取り外し可能なバッテリーを備えたポータブルガジェット

「LS0502SCD33 eFuse は、電子機器設計者に、シングルチップで高効率の統合型スーパーキャパシタ充電ICソリューションを提供します」とリテルヒューズの半導体保護ビジネス担当アシスタントプロダクトマネージャー、バーニー・シエは述べています。「当社の eFuse 保護 IC 製品ポートフォリオへの追加により、ポータブルバッテリーデバイス保護を含むソリューションが拡張され、リテルヒューズは スーパーキャパシタ​​​​​​​ アプリケーションの管理と保護の急成長市場の先駆者となります。」

LS0502SCD33 eFuse の競争上のメリットは、過電流保護 (OCP) や過電圧保護 (OVP) を含む幅広い保護機能をサポートしていることです。さらに、消費電力が低くアクティブセルバランスをサポートしているため、他のソリューションとは一線を画しています。

統合された保護機能とは別に、LS0502SCD33 にはいくつかのメリットがあります。メーカーは信頼性の向上とライフサイクルの延長により、修理費用を削減できます。さらに、LS0502SCD33 は省スペースの設置面積により製品全体のサイズを削減しながら、バッテリー寿命を延長することができます。これは、長時間のスタンバイ時間を必要とするアプリケーションに重要なメリットです。

仕組み

LS0502SCD33 は、入力過電圧、過電流保護、逆阻止スイッチ、およびスーパーキャパシタ充電制御回路を統合することにより、バックアップストレージコンデンサを必要とするシステム向けの総合的なソリューションです。 With a built-in cell balance safeguarding two-cell supercapacitor systems, the circuit draws a mere 2.5 μA upon the full charge of the storage element. さらに入力電源が切断された際は信号を送り、プライマリ システムが迅速に応答できるようにします。

ご購入

eFuse 保護 IC はテープ & リール形式で 5,000 個からお求めいただけます。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをリクエストしてください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。

詳細情報

最新シリーズ発売に関する追加情報は、LS0502SCD33 eFuse 保護 IC 製品ページでご覧いただけます。技術的なご質問は、保護半導体ビジネス担当アシスタント製品マネージャー、Bernie Hsieh、bhsieh@littelfuse.comまで Eメールにてお問い合わせください。

リテルヒューズ会社案内

リテルヒューズは、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約18,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。イリノイ州シカゴに本社を構えるリテルヒューズは、1927年に創立されました。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。