調整可能な負バイアスのゲート駆動が特徴の業界初となるこのローサイドゲートドライバは、より安全な動作、部品点数の削減、出力密度の向上をEVパワートレインやDC-DCコンバータの設計にもたらします。
イリノイ州ローズモント、2025年10月14日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業であるLittelfuse, Inc.(NASDAQ: LFUS)は本日、電気自動車のパワートレインやDC-DCコンバータアプリケーションにおけるSiC MOSFETおよびIGBT制御の高まる需要を満たすために設計された、IX4352NEAU車載用規格ローサイドゲートドライバの発売を発表しました。(ビデオは 英語、 中国語 、 日本語でご覧いただけます)
IX4352NEAUは、AEC-Q100規格を満たす初のローサイド ゲートドライバで、調整可能な負ゲート駆動バイアスが特徴です。これにより、外付けの負電圧レールや高速パワーデバイスの寄生ターンオンの抑制において一般的に必要とされる高価なDC-DCコンバータが不要になります。この独創的な特徴により、ゲートドライバの設計の簡素化とスイッチング性能の向上に寄与し、システム全体のコスト削減が見込めます。
「IX4352NEAUはお客様の最新の設計において、安全でよりコンパクト、かつ、より効率的な電力システムの開発を後押しします」と、リテルヒューズ統合回路事業部製品マネージャーのジューン・ジャンは述べています。「これにより市場投入までの時間を短縮すると同時に、車載用DC-DCコンバータや車載用ドライブトレインといった成長市場におけるシステム全体のコスト削減を支援します」
主な特徴とメリット
- 調整可能な負ゲート駆動バイアス(最小-10V):dv/dt耐性を向上させると同時に寄生ターンオンを抑制し、SiC MOSFETとIGBTのターンオフを高速化します。
- 9Aピークのソースおよびシンク駆動能力(独立ピン):ターンオンとターンオフのタイミングを調整することで効率を最適化し、スイッチング損失を抑制します。
- 統合型プロテクション:DESAT検出、アクティブ・ソフト・シャットダウン、UVLO、TSD、フォルト出力:システムの信頼性を高め、不慮の事象の発生時に貴重な電源スイッチを保護します。
- 3.3V TTL/CMOS互換入力:最大7Vの耐性により、ほとんどの制御ロジックとの容易な接続が可能です。
- AEC-Q100規格に準拠・熱に対する堅牢性:向上したサーマルスレッショルド精度と、サーマルシャットダウン時も動作を維持するチャージポンプにより、広い温度範囲にわたって一貫した性能を担保します。
マーケット&アプリケーション
- 車載用DC-DCコンバータ
- 電気自動車ドライブトレイン
- EV用インバータおよびモータードライブ
- スイッチング電源
市場の差別化要因
従来のローサイド ゲートドライバと比べ、IX4352NEAUはより高い電力密度と少ないコンポーネント数、より安全な過電流ターンオフ遷移が特徴です。市場初となる調整可能な負バイアスを備えた内蔵チャージポンプレギュレータが、SiCおよびIGBTベースのシステムにおける寄生ターンオンを克服し、スイッチング動作を改善する完全統合型ソリューションを自動車設計者の皆さまに提供します。
IX4352NEAUは、実績ある商用グレードのIX4352NEを車載用グレードに拡張した製品です。車載用製品に求められる厳格な信頼性とパフォーマンスへのニーズを満たすよう最適化されています。
よくあるご質問
IX4352NEAUゲートドライバに関するよくある質問へのクイック回答
-
他のゲートドライバと比較して、IX4352NEAUはどんな特徴があるの?
IX4352NEAUは-10Vまでの調整が可能な負ゲートバイアスを内蔵した初のAEC-Q100規格ローサイドゲートドライバです。外部の負電圧供給が不要となるため、部品点数とシステムコストの削減に寄与します。
-
IX4352NEAUはどのようなパワーデバイスの駆動ができますか?
SiC MOSFETと高電力IGBTの駆動に特化した設計となっています。9Aのピークソースとシンク出力を別々に備え、スイッチング性能の調整が可能です。電気自動車やその他の車載用システムの高速スイッチングアプリケーションに最適です。
-
どのような保護機能が組み込まれていますか?
IX4352NEAUには、DESAT検出、アクティブソフトシャットダウン、サーマルシャットダウン、低電圧誤動作防止機能(UVLO)が備わります。これらの機能により、過電流などの障害の発生時にゲートドライバとパワートランジスタの両方を保護します。
-
IX4352NEAUは車載用EVアプリケーションどのようなメリットがありますか?
このIX4352NEAUは、トラクションインバータやDC-DCコンバータといったシステムにより高い出力密度とスイッチング効率をもたらし、EV設計者の皆さまを支援します。車載用基準、統合型負ゲートバイアス、堅牢な保護機能といった特徴により、設計の簡素化と信頼性の強化をもたらすと同時に、追加コンポーネントの必要性を削減するため、要求の厳しいEVパワートレインへの用途に最適です。
ご購入
IX4352NEAUは1リールあたり2,000個単位のテープ&リール形式の16ピンナローパッケージでご提供します。サンプルのご請求は、世界中の認定リテルヒューズ販売代理店を通じて送信できます。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細については、IX4352NEAUローサイドゲートドライバ製品ページをご覧ください。テクニカルサポートをお探しですか?リテルヒューズのウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へ直接お問い合わせください。
- 統合回路事業部(Integrated Circuits Division―SBU)製品マーケティングマネージャー、サイモン・フォーリー(Simon Foley):Sfoley@Littelfuse.com;
- トニー・コノプカ(統合回路事業部(SBU)製品マーケティングエンジニア):AKonopka@littelfuse.com
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。 Littelfuse.com