sensors_tmr-lga-switch_lf21173tmr-banner-prd-jpg

リテルヒューズ、超低電力オムニポーラTMRスイッチで磁気センサー製品ポートフォリオを拡大

新型LF21173TMRとLF21177TMRスイッチは、バッテリー駆動のスマートな電子機器向けのコンパクトなLGA4パッケージで、高い感度と高速な応答を特徴とし、バッテリーの長寿命化に寄与する製品です。

イリノイ州ローズモント 2026年1月13日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業であるLittelfuse, Inc.(NASDAQ: LFUS)は本日、次世代オムニポーラ磁気スイッチである、LF21173TMRLF21177TMRの計2種の発売を発表しました。これらのデバイスは、トンネル磁気抵抗(TMR)CMOS技術をコンパクトなLGA4パッケージに集約した製品で、非常に低い消費電力、優れた磁気感度、高速な応答をコンパクトなバッテリー駆動システムに提供します。(動画は英語中国語、 日本語でご覧いただけます)

1.8〜5.5Vの広い電圧範囲で動作する設計のLF21173TMRおよびLF21177TMRは、複数の磁気しきい値に対応することで、スマートメーター、電子ロック、医療機器、民生ポータブル電子機器をはじめとするスペースに制約のあるアプリケーションでの柔軟な統合を可能にしました。これらのTMRデバイスは、従来のホール効果スイッチと比較して感度の大幅な向上と低い消費電力を特徴とすることから、より小型でエネルギー効率が高く、長寿命な製品の設計に取り組むエンジニアの皆様を支援します。

「LF21173TMRおよびLF21177TMRスイッチの提供を通して、磁気センシングの新たなレベルの精度と効率をお客様にお届けします」と、リテルヒューズ・センサー部門グローバルプロダクトマネージャーのジュリアス・ヴェンカスは述べています。「高度なTMR技術を融合したことで、本スイッチは超低消費電力と高い感度を実現しました。これにより、小型バッテリー駆動の設計における主な課題をクリアすることができます。これは、工業、医療、消費者向けアプリケーションにおいて、よりスマートかつ信頼性の高いデバイスの構築に取り組むエンジニアの皆様にとって画期的なものとなるでしょう。」

TMRのアドバンテージ

磁束によって生成されるホール電圧に依存する従来のホール効果技術とは異なり、TMRセンサーは磁気トンネル接合の抵抗変化を測定を行い、はるかに低い電流レベルでより強力な信号出力を生成します。この結果、優れた精度と熱安定性を維持できるこの省電力スイッチは、マイクロアンペア単位で重要となる、エネルギーに制約のあるアプリケーションに最適となります。

概要:主な機能とメリット

  • 非常に低い消費電力により、ポータブル機器のバッテリーの長寿命化に寄与します。
  • 高い磁気感度(9~30ガウス)により、小さな磁気も確実に検出できます。
  • 1.8〜5.5Vの広い動作範囲により、柔軟なシステム統合を実現します。
  • 高速な応答時間により、正確なリアルタイムセンシングが可能です。
  • コンパクトなLGA4パッケージにより、スペースに制約のある設計に最適です。
  • オムニポーラ動作により北極と南極の両方の検出が可能となり、レイアウトの簡素化に寄与します。

マーケット & アプリケーション

  • ヘルスケア:持続血糖値モニターとドラッグデリバリーペン
  • ビルオートメーション:スマートガスメーター・スマート水道メーター
  • 民生用電子機器:ロボット家電とポータブル機器
  • 工業オートメーション:工業用制御と電子ロック
  • 輸送機器:E-バイク、二輪・三輪車、オフハイウェイ車両

これらLF21173TMRとLF21177TMRによりリテルヒューズの磁気センサー製品ポートフォリオが拡大し、シームレスな感知、応答、実行を正確に行う、コンパクトでエネルギー効率の高い次世代型スマートデバイスの設計に取り組むエンジニアの皆様を支援します。

よくあるご質問:LF21173TMRスイッチ・LF21177TMR TMRスイッチ

  1. TMR技術とはどのようなものですか?また、ホール効果センシングとはどう違いますか?
    トンネル磁気抵抗(TMR)は、電気抵抗の変化を利用して磁場を検出するもので、ホール効果センサーに比べて高い感度と低い消費電力を特徴とします。TMRは、小型デバイスのバッテリーの長寿命化と精度の向上をもたらします。

     

  2. 磁気スイッチの「オムニポーラ」とはどういったものを指すのですか?
    オムニポーラスイッチは、北極と南極の両方の磁場に反応します。この特性により組み立て時に磁石の向きや極性の調整が不要となるため、システム設計の簡素化に寄与します。

     

  3. 小型LGA4パッケージにはどのようなメリットがありますか?
    ロープロファイルなLGA4パッケージを採用することで表面実装を容易にすると同時に、超小型基板のレイアウトに対応します。小型のフットプリントにより、スペースと高さに厳格な超小型設計やバッテリー駆動設計に最適です。

     

  4. LF21173TMRとLF21177TMRには、どのように設計効率を改善できますか?
    それら製品の感度が高いことから、より小型なものや磁力の弱い磁石の使用が可能となります。加えて、コンパクトなLGA4パッケージにより、貴重な基板スペース上の占有面積を削減できます。この組み合わせにより、コンポーネント数の削減と統合の簡素化がもたらされ、システム全体における効率の向上に寄与します。

     

  5. これらのスイッチは標準的なCMOS回路に対応していますか?
    はい、対応しています。CMOS出力インターフェイスを内蔵することで低電力論理回路との容易な接続を可能しました。幅広い電子機器の設計に対応したドロップインタイプのTMRスイッチ製品となっています。
LFxxxxxTMRスイッチ画像

ご購入

3,000個単位のテープ&リール形式でのご提供となります。リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。

詳細情報

詳細については、LF21173TMRおよび LF21177TMR製品ページをご覧ください。技術的なご質問についてはグローバル製品マネージャーのジュリアス・ヴェンクス(jvenckus@littelfuse.com)までお問い合わせください。

リテルヒューズ会社案内

Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。