Fehlerstromschutz
Diese kompakten und äußerst zuverlässigen Differenzstromwächter wurden speziell für die moderne Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen entwickelt. Sie wurden entwickelt, um sowohl AC- als auch DC-Leckströme in Echtzeit zu erkennen, um elektrische Gefahren zu vermeiden und eine kontinuierliche Systemsicherheit zu gewährleisten. Mit der integrierten Auto-Reset-Funktion minimieren sie Ausfallzeiten und vereinfachen die Wartung – ideal für OEM-Integration oder schalttafelmontierte Wallbox-Designs. Diese Monitore sind vollständig konform mit IEC 62955, IEC 62752 und UL 2231-2 und bieten zuverlässigen Schutz für Mode-2- und Mode-3-Ladeanwendungen sowohl in einphasigen als auch in dreiphasigen Installationen. Ihre flexiblen, platzsparenden Formfaktoren unterstützen eine breite Palette von Ladestationsarchitekturen und bieten eine zuverlässige Fehlererkennung und verbesserte Betriebssicherheit für private, gewerbliche und öffentliche EV-Ladeumgebungen
Unterkategorien unter Fehlerstromschutz
Teile zum Fehlerstromschutz
Fehlerstromschutz Anwendungen
- EV-Ladestationen
- EV-Ladungen und DC-Ladungen
- Kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen
Informationszentrum zum Fehlerstromschutz
Was ist ein GGM?
Ein RCD (Residual Current Device) ist ein lebensrettendes Gerät, das in elektrischen Installationen eingebaut wird. Es handelt sich um ein Gerät, das einen Strom erkennt, der durch den Körper oder ein elektrisches Gerät einer Person fließt, und wenn der Fehlerstrom über einem bestimmten Schwellenwert liegt, wird er erkannt, und der FI-Schutzschalter wird aktiviert und unterbricht die Stromversorgung des Geräts, des Stromkreises oder der Anlage und bietet somit Schutz vor elektrischen Schlägen. Obwohl RCDs speziell für den Schutz vor elektrischen Schlägen entwickelt wurden, können sie in bestimmten Fällen auch Schutz vor elektrischem Feuer bieten.
RCDs bieten ein Maß an persönlichem Schutz, das herkömmliche Sicherungen und Leistungsschalter einfach nicht bieten können.
Was macht ein GGM?
Ein FI-Schutzschalter ist eine empfindliche Sicherheitsvorrichtung, die im Fehlerfall den Strom automatisch abschaltet. Sie wurden entwickelt, um vor Stromschlägen und Bränden durch Erdschlüsse zu schützen.
Wie funktioniert die RCD-Technologie?
Die RCD-Technologie basiert auf dem Prinzip der Erkennung von Reststrom – einem Ungleichgewicht des elektrischen Stroms, der durch einen Stromkreis fließt. Das funktioniert folgendermaßen:
Was ist ein Differenzstrom?
Es ist die Differenz zwischen dem Strom, der zu einer Last (z. B. einem Gerät) fließt, und dem Strom, der von ihr zurückfließt. Unter normalen Bedingungen sind diese Ströme gleich und fließen in entgegengesetzte Richtungen.
Wie wird dieses Ungleichgewicht erkannt?
A Stromwandler dient zur Überwachung der Leiter. Er misst die Vektorsumme der Ströme. Sind Eingangs- und Ausgangsstrom gleich, ist ihre Summe Null und der Transformator erkennt keinen Reststrom.
Was passiert bei einer Störung?
Im Falle eines Fehlers, z. B. wenn eine Person einen stromführenden Draht berührt oder ein Leck in der Erde auftritt, ist der Rückstrom geringer als der Ausgangsstrom. Durch dieses Ungleichgewicht entsteht ein Reststrom, den der Transformator erkennt.
Was macht der RCD, wenn er einen Fehlerstrom erkennt?
Wenn der Transformator einen Strom ungleich Null erkennt (was auf einen Fehler hinweist), schaltet der RCD die Stromversorgung schnell ab, um einen Stromschlag oder einen Brand zu verhindern.
Beeinflusst der Laststrom die Erkennung?
Nein. Selbst wenn der Laststrom hoch ist (z. B. 20 oder 60 Ampere), sieht der Transformator immer noch keinen Strom, solange die ein- und ausgehenden Ströme gleich sind. Er reagiert nur, wenn es einen Unterschied gibt.